This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54HC02-SP:单粒子闩锁值

Guru**** 675520 points
Other Parts Discussed in Thread: SN54AC00-SP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/845681/sn54hc02-sp-single-event-latch-up-value

器件型号:SN54HC02-SP

您好!

是否可以请求此器件的 SEL 值?
我一直在尝试检查 辐射文档、但是、似乎没有关于此部件的信息。

可以帮帮你吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elisha、

    我们没有该器件的 SEL 数据。

    遗憾的是、我们只有3个具有显著辐射性能的逻辑器件。

    SN54AC00-SPAC02和 AC14 -SP 器件具有 TID 和 SEL 增强功能。  AC00为100K、另2个为50K。

    遗憾的是、我没有这些器件的 SEL 阈值。  我有一些信息表明 SEL 阈值大于60MeV、另一个信息表明85MeV。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水