This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC3G17:5V 时的 VT+?

Guru**** 669750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1172354/sn74lvc3g17-vt-for-5v

器件型号:SN74LVC3G17

尊敬的团队:

您能不能建议5V 的 VT+是什么?

我们的数据表 6.2中、我们将4.5V 的 VT+定义为2.19Min、5.5V 的 VT+定义为2.65V

进行线性外推并假设在5V 时我们将获得3.04V 的 VT+是否正确?

此致、

NIR。