This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT244:SN74AHCT244关于禁用时的输出预偏置

Guru**** 1490375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/818100/sn74ahct244-sn74ahct244-about-output-prebias-in-disenable

器件型号:SN74AHCT244

您好!

当器件被禁用且 Vcc=5V 条件时、0.54V 被施加到输出引脚(1Y1~1Y4、2Y1~2Y4)。
这是问题吗?
客户担心在禁用且 Vcc=5V 条件下、通过预偏置输出引脚来销毁器件。



此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是问题。

    建议的运行条件允许施加介于0和 VCC 之间的任何外部电压。 当输出被禁用(OE 高电平)时、无电流流动。