This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4049UB:手工返工问题

Guru**** 670100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/817593/cd4049ub-hand-rework-issues

器件型号:CD4049UB

大家好、  

与 诸如 CD4049UB 、LM358DR、 UC3526DW、 CD4011BM、 LM7805MPX/NOPB、

我在一家组装公司工作、我们医疗领域的一位客户正在批评上述组件的返工事实。

事实上、这些组件安装在具有错误修订版本的 PCB 中、我们建议按照 IPC 7711/7722准则从一个 PCB 上移除所有组件并将其组装在正确的 PCB 中。

关于这一点、我想从 TI 了解、如果拆除和更换此组件的手工返工会影响半导体的完整性。

如果有任何技术文章考虑了 TI 半导体返工的任何影响、请告诉我。

CD4013BM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    TI 已发布  了有关 IC 的一般处理和工艺建议的应用报告、其中包含 IC 最高体温、存储条件和返工/维修方面的建议。 维修或重新组装会增加电路板故障的风险、我们无法保证、但是、如果在返工期间对存储、加热和冷却、湿度控制等方面进行适当的注意、TI 半导体应保持完好无损。  

    此致、

    Gabriel