This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2T45:如果"加电注意事项"isn#39;t 跟在后面

Guru**** 2502495 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2T45, SN74LXC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1173226/sn74lvc2t45-problem-if-power-up-consideration-isn-t-followed

器件型号:SN74LVC2T45
主题中讨论的其他器件: SN74LXC2T45

各位专家、您好!

请回答以下问题吗?

[背哥伦]

客户希望:
  从1.8V 输出到3.3V 的电平转换和从3.3V 输出到1.8V 的电平转换
要求:
  在1.8V 上升后、3.3V 上升数十 ms。

[问题]

(1)数据表对上电顺序有以下描述、但如果不遵循此说明、可以预期出现哪种问题? 请告诉我吗? 他们 正在考虑使用 SN74LVC2T45、但他们可能无法同时满足蓝色和黄色部件的要求、因此请告知我们。

(2)您能否告诉我是否有现成的其他器件可以将1.8V 转换为3.3V、3.3V 转换为1.8V?

感谢你的帮助。

此致、

太藤竹村

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2.改用 SN74LXC2T45。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的回答。

    请您对(1)提供任何意见吗?

    此致、

    太藤竹村

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Taito San、

    通常、建议首先斜升控制器件的电源、以便内部电路全部处于活动状态、并且在另一个电源斜升时没有内部浮动节点。 但是、两种情况下的斜升 也很正常。

    因此、如果 VCCA 是控制(A 端口作为输入)、并且您首先斜升 VCCB (B 端口作为输出);您可能具有无效的逻辑电平/毛刺脉冲、因为它将是浮动/未知的。 但是、如果3.3V 是控制电压、则不应存在任何问题。

    有关 LXC 建议、请参阅 [常见问题解答]如何处理电平转换器器件的未使用 I/O 引脚? 由于与 LVC 器件相比、它们不涉及悬空引脚、因此非常感谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的回答。

    请回答我的其他问题吗?

    (1)"控制"

    当一个端口是输入端口、而 B 端口是输出端口时、 VCCA 是控制端口。  当 B 端口是输入端口且 A 端口是输出端口时、 VCCB 是控制端口。

    是这样吗? 我 不太理解"控制"的含义。 请提供补充说明。

    (2)如果 A 是控制。   您 首先斜升 VCCB (B 端口作为输出);您可能具有无效的逻辑电平/毛刺脉冲=>在斜升 VCCA 后、您没有它们。 是这样吗?

    (3)"但是、如果3.3V 是控制电压、则不应存在任何问题。" 请告诉我原因。

    (4)当 B 为控制时、我是否应反转 A 和 B 的启动顺序? (如果 B 是控制、您应该首先斜升 Vccb、对吧?)

    (5)"数据表"

    数据表似乎说您应该首先完全提高 Vcca (部件:正确的加电... (笑声) 3.Vccb 可以随 Vcca 一起升高或之后升高)。

    但是、我认为您应该从您的解释中提高输入侧的电压。 哪一项是正确的?

    感谢你的帮助。

    此致、

    太藤竹村

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    控制引脚(DIR)由 VCCA 供电

    2.当 VCCB 先上电时、B 侧不知道方向应该是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Taito San、

    除了 Clemens 的反馈、请查看以下内容、谢谢。

    [引用 userid="446683" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1173226/sn74lvc2t45-problem-if-power-up-consideration-isn-t-followed/4425570 #4425570"]

    当一个端口是输入端口、而 B 端口是输出端口时、 VCCA 是控制端口。  当 B 端口是输入端口且 A 端口是输出端口时、 VCCB 是控制端口。

    是这样吗? 我 不太理解"控制"的含义。 请提供补充说明。

    [/报价]

    是 A 侧控制何时进行 A 到 B 转换、B 侧控制 B 到 A 转换。

    [引用 userid="446683" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1173226/sn74lvc2t45-problem-if-power-up-consideration-isn-t-followed/4425570 #4425570"](2)如果 a 是控件。   您 首先斜升 VCCB (B 端口作为输出);您可能具有无效的逻辑电平/毛刺脉冲=>在斜升 VCCA 后、您没有它们。 这是正确的吗?

    是的、一旦完全上升、就不应存在任何担忧。

    [引用 userid="446683" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1173226/sn74lvc2t45-problem-if-power-up-consideration-isn-t-followed/4425570 #4425570"]

    (3)"但是、如果3.3V 是控制电压、则不应存在任何问题。" 请告诉我原因。

    (4)当 B 为控制时、我是否应反转 A 和 B 的启动顺序? (如果 B 是控制、您应该首先斜升 Vccb、对吧?)

    [/报价]

    如果 B 转换为 A、B 斜升、A 斜升即可。 但是、请确保没有引脚悬空。 如果是、建议使用 LXC。

    [引用 userid="446683" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1173226/sn74lvc2t45-problem-if-power-up-consideration-isn-t-followed/4425570 #4425570">但是我认为您应该从解释中提高输入侧的电压。 哪一项是正确的?

    是的、根据控制电路、建议使用数据表上电顺序。

    此致、

    Michael。