This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G240:所有封装是否都具有反相输出?

Guru**** 2508365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1175631/sn74aup1g240-do-all-the-packages-have-an-inverted-output

器件型号:SN74AUP1G240

在数据表的第3页、除了一个(DSF)具有 Y 条外、大多数封装的输出显示为 Y。  

具有 Y 的封装-输出*反相*吗?

具有 Y BAR 的封装-输出*非反相*(否定?)

感谢您向我们解释这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这是数据表中的一个错误、输出应仅为 Y。 以下真值表适用于所有这些器件、无论采用何种封装。

    此致、

    Owen