This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高数据速率和时钟转换

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC32T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/595013/high-data-rate-and-clock-translated

主题中讨论的其他器件:SN74AVC32T245

您好!

我需要将 R G B 10 10 10位从1.8V 转换为3.3V、并 将 MAX 165MHz 时钟从1.8V 转换为3.3V

请建议使用哪种电压转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hans、
    我建议使用 SN74AVC 系列转换器中的一款、例如 SN74AVC32T245、这是一款32位方向控制转换器、能够实现380Mbps 数据吞吐量(应处理165MHz 时钟)。