This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 逻辑系列选择

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC00

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/625064/logic-family-selection

主题中讨论的其他器件:SN74HC00

需要有关选择逻辑系列的建议。  要求:

*通孔零件。
*标准74xx 器件随时可用。
*使用2层板尽可能快。
*功耗不重要。

应用: 自定义 CPU。

倾向于行动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Roger、
    我推荐的逻辑系列是 HC 系列(SN74HC00)-它是基于 CMOS 的逻辑、并采用 PDIP 封装。

    如果您需要快速处理、我建议您改用 FPGA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    看起来 ACT 比 HC/HCT 快得多。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这两个系列是直接兼容的(它们都在5V 电压下工作)、因此您可以在任何地方使用 ACT、我们的器件可用于它、而 HC 可用于任何缺失的功能(因为 ACT 不是逻辑系列的那么大)。

    我不确定您在这里要实现的目标是什么。 当您说"快速"指的是分立式组件 CPU 时、您尝试实现哪种类型的速度? 有许多处理器将使任何分立式 CPU 处于灰尘之中、并且成本将降低(例如、任何 MSP430微控制器系列)。

    请注意,单个芯片的速度不会是分立式 CPU 的限制因素--它可能会受到电路板、迹线和封装寄生效应的限制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、那么、即使在 DIP 中使用较慢的 HCT、主要的速度限制还是电路板布局?

    我的理解是、ACT 比 HCT 快10倍。

    您是否说它无助于提高电路的速度?

    如果是这样、如果无法使用、为什么 ACT 的销售点是速度?

    我不想在这个项目上实际可行,只想使用现成的 MCU,理由是我的所有其他项目:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您从每个系列中提取 D 触发器的数据表(我选择了374功能)、那么在5V 电压下、HC 器件的额定工作频率为~60MHz (典型值)、ACT 的额定工作频率为~160MHz (典型值)。

    您所讨论的不是使用一个甚至几个器件(这通常是这些器件的使用方式)、而是将数百个器件结合使用、其中许多输入连接在一起、并且迹线/导线无处不在(我相信您知道、CPU 相当复杂)。  如果您能得到一台运行频率超过1 MHz 的分立式计算机、我会感到很惊讶。  我在过去看到过一些类似的构建、它们通常在低 kHz 范围内运行。

    器件的速度在许多应用中肯定会有所不同、但在这个应用中、您将遇到许多其他瓶颈。  我祝你在这个项目中好运--这是一项巨大的事业!

    如果您想查看 ACT 和 HC 的更直接比较、您可以查看或 逻辑指南、第11页列出了有关这两个系列的一些详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想8位 RISC 计算机和16位地址总线大约有50-100个芯片。 包括/解码、旋转/移位、加/减和/或/异或、比较、 移动、调用、条件跳转/调用、堆栈操作。 看起来我可以获得不到8个状态的值。 这不包括 UART/波特率发生器、但包括用于访问寄存器、标志和存储器的旧学校前面板。 比赛怎么样? )
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我期待看到您的成果-不幸的是,在家庭、学校和工作之间,我自己的业余爱好者电子产品的时间非常有限:)