This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G74:单按钮控制2 LED 作为增加电路

Guru**** 542470 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G74, SN74HCS74, SN74LVC2G32, SN74LVC1G97
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1178362/sn74lvc1g74-one-button-control-2-led-as-increase-circuits

器件型号:SN74LVC1G74
主题中讨论的其他器件: SN74HCS74SN74LVC2G32SN74LVC1G97

我看到 SN74LVC1G74可以支持电源按钮功能、如数据表中的图9-1所示。

电路是一个控制一个输出逻辑状态的按钮。

我的函数需要支持一个按钮输入来控制2个输出的逻辑状态、从而切换 PCB JTAG 访问路径。

当我按下按钮一次时、逻辑-1变为高电平状态/逻辑-2保持低电平状态。

当我按下辅助时间时、逻辑-1将状态保持在高电平状态/逻辑-2需要切换到高电平状态。

如果我第三次按下、逻辑-1 /逻辑-2需要返回低电平状态。

此外、对于这两种情况、加电默认保持低电平状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用触发器构建一个两位计数器。 上电或达到第四个状态时将其复位。 使用或门从01或10状态创建逻辑1输出。

    触发器和与门需要施密特触发输入、因此使用 SN74HCS74和 SN74LVC1G97。 使用任何或门、如 SN74LVC2G32。