This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC126A:内部二极管

Guru**** 1112110 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC126A, SN74LV126A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1179535/sn74lvc126a-internal-diode

器件型号:SN74LVC126A
主题中讨论的其他器件: SN74LV126A

大家好、

您能在下面为我们的客户咨询提供帮助吗?

我的问题与 SN74LVC126A 的数据表、所附数据表以及如何在电路中使用数据表有关。

  1. 在绝对最大额定值中、脚注(2)规定 、如果 观察到输入电流额定值、Vo 上的电压可能会超过此规格。 如果电流低于或等于额定值、您能否提供有关电压范围的更多详细信息?
  2. 根据 TI 技术论坛的答案、网址 为:https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/983169/sn74lvc126a-output-spec?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=SN74LVC126A。  此答案有多准确? 我们是否可以超过 Vcc + 0.5?
  3. 在该论坛的答案中、D3阴极是端接至接地还是其他一些电路?
  4. 我们在测试中看到、如果 Vo 来自外部源的电压介于2V 至4V 之间、则会有反馈电压通过该器件驱动、从而在器件断电时将 Vcc 保持在150mV 左右(我们希望 VCC 为0)。 该器件的内部电路是什么? 我们想知道 Vout 上的电压为什么会导致反馈电压通过器件。 我已连接该电路以了解更多详细信息。
  5. 最后、当器件关断且 Vout 为非零时、我们可以从该器件中期待什么类型的行为?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    [引用 userid="432284" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1179535/sn74lvc126a-internal-diode ]'在绝对最大额定值中、脚注(2  )规定、如果观察到输入电流额定值、Vo 上的电压可能会超过此规格。 如果电流低于或等于额定值、您能否提供有关电压范围的更多详细信息?

    我们建议不要超过器件工艺节点的最大限制、即整个器件的总电压为7V (在绝对最大额定值表中被描述为-0.5V 至+6.5V)。 超过此值的电压可能会立即损坏器件、即使电流受到限制也是如此。 例如、即使施加的电流很小、施加1000V 电压也可能会立即击穿器件的栅极氧化物、从而对器件造成永久损坏。

    实际上、很难向输出端施加大于 Vcc + 0.7V 的值、因为输出端的钳位二极管将导通、从而从电源向输出端提供大约0.65V 的压降、即将输出钳制到 VCC + 0.7V 或更低。

    [引用 userid="432284" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1179535/sn74lvc126a-internal-diode ]TI 技术论坛的答案: https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/983169/sn74lvc126a-output-spec?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=SN74LVC126A。  此答案有多准确? 我们是否可以超过 Vcc + 0.5?

    在这种情况下、二极管不会添加到器件中、而是正输出驱动器(P 沟道 MOSFET)中的寄生二极管。 在任一种情况下、都有一个二极管、只要流经二极管的电流受到限制、您就可以超过 VCC。

    Clemens 在这里确实犯了个错误-在我看来是可以原谅的、因为他可能没有首先查看数据表并从内存中回答。 他表示该器件具有 Ioff 特性、可在 VCC = 0V 时防止电流流入输出。 大多数 LVC 系列器件都是如此、 但该器件不包含此功能。

    是的、只要通过输出二极管限制电流、您就可以超过 Vcc + 0.5V。

    [引用 userid="432284" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1179535/sn74lvc126a-internal-diode "]在该论坛的答案中,D3阴极是端接地还是其他电路?[/quot]

    这个应答中的 D3二极管从输出(阳极)连接到电源(阴极)。 推挽(或三态) CMOS 输出结构在所有器件中都将与此类似:

    PFET (顶部)与所有其他 MOSFET 一样具有寄生二极管、上面的原理图中未显示:

    这是我们要讨论的二极管。 nFET 上还有一个二极管、从 GND 连接到输出端、该器件还包括一个额外的钳位二极管、该钳位二极管与输出端的 nFET 二极管并联、用于 ESD 保护。

    [引用 userid="432284" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1179535/sn74lvc126a-internal-diode ]我们在测试中看到、如果 Vo 来自外部源的电压介于2V 至4V 之间、则会有反馈电压通过器件驱动、当器件断电时、Vcc 保持在150mV 左右(我们希望 VCC 为0)。 该器件的内部电路是什么? 我们想知道 Vout 上的电压为什么会导致反馈电压通过器件。 我已附加电路以了解更多详细信息。[/quot]

    我希望上面的详细信息足以解释这一点-- Vcc 上的电压将来自二极管提供的电流,并将取决于系统设计。 逻辑门的 VCC 连接很可能会连接到电路的其他部分,这些部分会消耗额外的电流,使电源电压保持在150mV,否则在分别施加2V 或4V 电压时,电源电压可能更像是1.3V 或3.3V。

    [引用 userid="432284" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1179535/sn74lvc126a-internal-diode "]最后,当器件关闭且输出电压不为零时,我们可以从该器件中期待什么类型的行为?[/quot]

    由于有一个二极管、因此输出将像在输出端连接到 VCC 时一样工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将 SN74LVC126A 替换为具有 Ioff 功能的 SN74LV126A。 (在链接的答案中、我没有明确 LVC 和 LV 是不同的系列。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、嘿、我很抱歉、我也错过了您说的 LV、而不是 LVC! 看起来像往常一样、你是对的。