This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:用于信号改进:增加上升沿和下降沿

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/755005/txs0102-used-for-signal-improve-increase-rising-edge-and-falling-edge

器件型号:TXS0102
主题中讨论的其他器件: LSF0102

您好!

我是否可以使用 TXS0102来增加2个 SPI 信号的上升沿和下降沿(数据速率1Mbps)? 从3.3V 到3.3V 不需要电压转换器。  

此处捕获的波形上升沿和下降沿非常慢、从器 件需要上升时间和下降时间低于15ns 的信号。 我已查看数据表、如果使用推挽驱动器、TXS0102输出的上升时间和下降时间符合要求。

您可以帮助再次确认吗? 您是否有其他解决此问题的建议? 谢谢。

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dongbao:

    输入缓慢也会导致 TXS 输出缓慢以及一些异常。 TXS 不喜欢高电容性负载(这会导致缓慢的边沿)。 我建议改用具有强上拉电阻的 LSF0102。 但是、我仍然认为它不能满足您所需的转换速率。 在这种情况下使用的理想器件是缓冲器、但遗憾的是、由于双 SPI 具有双向特性、因此这种情况不可能发生、除非它们能够在数据传输之前切换方向。