This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN7407:SN7407级联缓冲器驱动

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/736678/sn7407-sn7407-cascade-buffer-driving

器件型号:SN7407

如果我确实使用同一个缓冲器并使用两个内部缓冲器来驱动同一信号、那么无需上拉电阻器即可连接第一个和第二个驱动器。

我要做的是缓冲来自低电流源的信号,然后该信号将驱动一些继电器和 LED,然后我将第一个缓冲器后的该信号驱动到同一封装中的另外3个缓冲器。

就像有一个信号进入第一个缓冲区、那么第二个缓冲区和从第二个缓冲区到3个缓冲区是并行的、问题是从缓冲区1到缓冲区1是需要上拉的吗?

此致

乌里西斯

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、欢迎参加论坛!

    您能否发布您想要执行的操作的原理图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ulisses、
    我现在要将这个线程标记为"已解决"、因为我没有听到您的反馈。 如果您需要进一步的帮助、请回复此主题。