This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T245:未使用的数据端口不得悬空;将未使用的端口输入和输出直接接地

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/613436/sn74avc2t245-unused-data-ports-must-not-be-floating-tie-the-unused-port-input-and-output-to-ground-directly

器件型号:SN74AVC2T245

大家好、整个团队。

但愿你一切顺利。

在数据表的第9.1节中、有以下注释。

未使用的数据端口不得悬空;将未使用的端口输入和输出直接接地。

客户问题:为什么您建议将未使用的输出引脚接地?

此致、

Randhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randhir、
    请参阅其他帖子上的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randhir、

    正确的做法是输出通常可以保持悬空、但是、良好的设计实践意味着最大程度地减少设计中的未知器件数量。 一种简单的方法是确保输出具有稳定的电势、同时不会影响电路运行、即将其连接到 GND。 输入是完全不同的情况、出于功能原因、应始终通过搭接与已定义的电势相关联。 在这种情况下、由于不会使用 GND、因此 GND 是一个不错的选择。 我怀疑您知道这一点、因为您只询问有关输出的信息、但可以 在此处找到更多信息

    如果您的问题得到了解答、请点击绿色按钮、验证以下解决方案! 如果没有、我很乐意回答您可能有的任何其他问题。

    此致、

    Nick