This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4T125:3.3V 至1.8V 电平位移

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4T125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/608967/sn74lv4t125-3-3v-to-1-8v-level-shift

器件型号:SN74LV4T125

你(们)好

我们将 在3.3V 至1.8V 范围内使用 sn74lv4t125作为电平转换器。

信号速率应为27MHz。  

有问题吗?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以将此器件用于您感兴趣的速度。 它的额定频率高达50MHz。

    如果您的问题得到了解答、请点击下面绿色的"验证答案"按钮。 如果您需要了解任何其他信息、请告知我们!

    此致、

    Nick