This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCH1T45:SN74AVCH1T45

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/607812/sn74avch1t45-sn74avch1t45

器件型号:SN74AVCH1T45

大家好、论坛需要将 LCD2114 GPIO 的电压为1.8V、连接到 MSP432 GPIO 的电压为2.85V。由于较高的电压轨不适合列出的电压、因此上述器件适用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我已通知相关的应用支持。
    AVC 系列支持1.2V 至3.6V 范围、因此处于器件的工作范围内。 请指出您在哪里发现2.85V 不可接受?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,只是因为下面的数据表提到了电压节点的特定组合,我认为1.8 到2.85还可以,但是我只是想确定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,它在工作范围内正常。
    数据表仅列出了最常见的工作电压节点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Shreyas、我感谢您的快速响应。

    Steve