This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ABT244A:IOH 与 VOH 规格间的关系

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/692389/sn74abt244a-ioh-vs-voh-spec

器件型号:SN74ABT244A

您好!

在 D/S 中、当 IOH=-3mA 时、我找到了 VOH 规格、但我想知道 IOH 条件较低时的 VOH 规格。

是否有 人具有 IOH 低于-3mA 的 VOH 与 IOH 数据 ?

谢谢,

开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、

    这是您可以通过计算输出阻抗来估算的值。 我假设您正在查看5V 的 VCC、因此我将在我的示例中使用它。 要找到 Zout、您需要使用方程式 Zout =(VCC-VOH)/IOH。 这等于:(5V - 3V)/ 3mA =~667欧姆。 然后、您获取该数字并向后工作以获得所需 IOH 的 VOH。 即 VOH = VCC - 667欧姆 X 新 IOH。 这将为您提供合理的估算值。