This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AC08-Q1:最小 VIH 电平

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AC08-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/709707/sn74ac08-q1-minimum-vih-level

器件型号:SN74AC08-Q1

您好!

对 SN74AC08-Q1的最小 VIH 电平有疑问。 数据表显示了建议的最小高输入电平、大约为 VCC 电源的70%。 目前、我将芯片连接到5VDC 电源、因此建议的最小值为3.5VDC。 目前、我将输入引脚连接到3.3VDC 电源、芯片工作正常、为我提供5VDC 输出。 那么、我的问题是、绝对最小 高输入电压是多少? 是3.3VDC 足够大、还是我可以使用其他芯片、这些芯片可以获取3.3VDC 输入电平并产生 5VDC 输出。  

此致、

Luke Nicholson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luke、

    AC08-Q1器件的阈值电平可能会低得多、但性能可能会因器件而异、具体取决于工艺/温度、因此无法保证。

    考虑使用 SN74AHCT08-Q1器件来确保3.3V 至5V 电平转换。
    www.ti.com/.../sn74ahct08q-q1.pdf