This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP2G07:SN74AUP2G07 UART

Guru**** 1867270 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP2G07, SN74LVC2G07
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/707871/sn74aup2g07-sn74aup2g07-uart

器件型号:SN74AUP2G07
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G07

您好 TI 团队

SN74AUP2G07可用于 UART?

可以查看我的原理图吗?


没关系吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好梅森、

    该上拉至2.6V 将超出 Vcc +.5V 的 Vo 绝对最大额定值。 我会将该器件与 SN74LVC2G07交换、那么您的原理图将没有问题。