This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G09:需要 IBIS 模型。

Guru**** 1178510 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1G09, SN74AHC05
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/723359/sn74ahc1g09-ibis-model-required

器件型号:SN74AHC1G09
主题中讨论的其他器件: SN74AHC05

尊敬的支持:

我想为器件 SN74AHC1G09DBVR 提供 IBIS 模型。

此致、

Ahmed。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahmed、
    SN74AHC05与 SN74AHC1G09具有相同的输出结构、IBIS 模型将产生几乎相同的结果。 我建议您使用 SN74AHC05模型进行分析:

    www.ti.com/.../toolssoftware

    由于该器件仅在相对较慢的速度(低于200MHz)下运行、因此封装寄生效应的差异对结果的影响极小。