This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54LS165A-SP:5962-7700601VFA (也称为 SNV54LS165AW)的 ESD 额定值

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1184123/sn54ls165a-sp-esd-rating-for-5962-7700601vfa-aka-snv54ls165aw

器件型号:SN54LS165A-SP

 5962-7700601VFA (也称为 SNV54LS165AW)的 ESDS (静电放电灵敏度)额定值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    此器件被列为"Class 1:250V 至1999V"-额定电压为1000V HBM