This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:问题检查

Guru**** 2892880 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/670802/txs0108e-issue-check

器件型号:TXS0108E

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

如标题所示、我们发现 TXS0108E 在 A4引脚上存在错误现象。

原理图:

如果我们断开所有输入/输出、  

A4引脚

VCCA = VCCB = OE = 3.3V、我们可以发现 I2C CLK 具有12.54MHZ 波形、断开 OE 电平后、波形消失(OE 具有 原始下拉电阻器)。

VCCA = 1.8V、 VCCB = OE = 3.3V、我们可以发现 I2C CLK 具有8.8MHZ 波形、断开 OE 电平后、波形消失(OE 具有 原始下拉电阻器)。  

A4引脚

 实际上、如果 CLK 始终发送这些波形、将影响我们的光传感器和 EC 通信、则 CLK 将与我们的光传感器连接。

我们检查阻抗/ X 射线、在正常和故障装置之间没有看到任何不同。

大约40/2600=1.5%的故障率

那么、该波形是正常的吗? 您能帮我们解释一下吗?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shu-Cheng Lin、

    我尝试理解这里的问题。
    我看到 A4引脚实际上是器件的 A6引脚、即 I2C 时钟、对吧?
    断开 OE 电平和波形是否存在问题?
    1.8V 电平中是否存在导致频率从12MHz 下降到8MHz 的脉冲? 我在示波器屏幕截图中看不到输入频率。
    为什么 SCL 时钟具有如此高的速度? 对于开漏信号、数据速率保证高达2Mbps。
    此外、OE 引脚以 Vcca 电源为基准。 请将 OE 连接至 Vcca 而不是 Vccb。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、ShreyasRao、

    我的答复如下。

    我尝试理解这里的问题。  

    谢谢!!


    我看到 A4引脚实际上是器件的 A6引脚、即 I2C 时钟、对吧?  

    A4引脚是 IC 引脚排列、A6用于 IC A 侧编号为6通道。


    断开 OE 电平和波形是否存在问题?  

    不、问题是我们为什么没有连接输入/输出、但引脚 A4中仍有波形(12.54M/8.8M)?

    移除 OE 引脚后、波形将消失。


    1.8V 电平中是否存在导致频率从12MHz 下降到8MHz 的脉冲? 我在示波器屏幕截图中看不到输入频率。

    没有任何时钟输入、我们只连接 VCCA/B 和 OE。 仅触摸引脚 A4、然后我们看到了12.54M/6.6M 波形。


    为什么 SCL 时钟具有如此高的速度? 对于开漏信号、数据速率保证高达2Mbps。

    我们知道、但我们不知道 CLK 来自哪里、因为我们没有连接任何设备。

    此外、OE 引脚以 Vcca 电源为基准。 请将 OE 连接至 Vcca 而不是 Vccb。

    了解、仅用于测试而不是用于最终设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒成

    感谢您的解释。
    现在、我了解了在器件的 A6通道上测量 Clk 信号的问题、即使在器件的 B6通道上没有任何连接。
    其他哪些通道正在连接并具有信号? 即使存在串扰、当其他相应通道上没有有源信号输入时、未连接的通道上也不应存在任何信号。 再次测量时、请断开所有通道信号。
    测量通道时、示波器接地探针是连接到 GND 还是保持悬空?
    在信号达到 Vcca/Vccb 电平之前、我没有遇到过这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在将关闭此选项、如果您有更多输入、该线程将自动打开。