This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0102:具有5V TTL 和5V CMOS 输入以及3.3V CMOS 输出的电平转换器

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/670175/txb0102-level-translator-with-input-of-both-5v-ttl-and-5v-cmos-and-output-of-3-3v-cmos

器件型号:TXB0102
主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G07

您好,

我正在寻找具有以下要求的电平转换器:

输入:5V TTL 和5V CMOS

输出:3.3V CMOS

双向类型

每个端口2个通道

 

如果我可以获得具有引脚对引脚兼容性的两个器件(如果我使用5V TTL 外设或 5V CMOS 外设、则可轻松更换 IC)、那将会非常棒。

是否可以获得这样的设备?

请尽早查找您的回复

此致、

Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajesh、
    当您说"双向类型"时、您意味着您希望能够改变每个通道的方向(5V 至3.3V 或3.3V 至5V)、或者您需要一个能够自动改变方向的器件吗? 我很困惑、因为您列出的输入始终为5V TTL/CMOS、输出始终为3.3V CMOS。

    您能告诉我您正在进行何种设计吗? 它是否会有随机附加的东西? 还是采用5V TTL/CMOS 的系统的一部分?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    我将使用具有5V CMOS 电平和5V TTL 电平的传感器、但我的微控制器 I/O 逻辑电平是3.3V CMOS。

    有两个信号需要进行电平位移:

    1) 1)一个是从微控制器输入到传感器 、然后

    2) 2)另一个是从传感器到微控制器的输出。

    我已经选择 了 TXB0102DCUT 器件、该器件将支持5V CMOS 电平传感器、但不适用于5V TTL。

    因此、我正在寻找与5V CMOS 和5V TTL 引脚对引脚兼容的电平转换器、以便每当我使用5V CMOS 或5V TTL 传感器时、我可以替换 PCB 中的 IC。

    我使用"双向"的意思是自动方向改变、因为两个信号在不同方向上(如果有的话、最好是使用自动方向改变、否则我必须为每个信号使用单独的电平转换器)  

    此致、

    Rajesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用自动双向转换器会有折衷。 在这种情况下、由于方向不变、我建议使用单向转换。

    SN74LVC2G07可由3.3V 电压供电,并且可满足这两个要求--电源设置输入阈值,输出电压由一个上拉电阻器设置。 输入可耐受过压、因此允许5V 电压、不会导致任何问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您的建议。

    我将使用此器件、因为开漏输出将支持两个电压电平。

    由于输入可耐受5V 电压、我计划使用3.3V 作为此器件的电源电压。

    我将使用3.3伏作为一个信号的上拉电压、使用5伏作为另一个信号的上拉电压。

    此致、

    Rajesh K