This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]器件的最高结温(TJMAX)是多少?

Guru**** 1495795 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/716186/faq-what-is-the-maximum-junction-temperature-tjmax-for-a-device

常见问题解答:逻辑和电压转换 > 电源和热性能>>电流常见问题解答

绝大多数逻辑器件都没有在数据表中列出最高结温(TJ (max))。

对于逻辑器件、TJ (max)等于数据表绝对最大额定值表中列出的最大存储温度(Tstg (max))、除非另有说明。 该值通常为150°C

IIf 器件以其针对环境温度和输出功率的最大数据表额定值运行、结温可能仍远低于最大允许值。 如果您有兴趣了解有关逻辑器件功耗的更多信息、请阅读我们的应用报告《 CMOS 功耗和 CPD 计算》。

TJ (max) 能覆盖任何其他数据表最大值、但作为附加限制包含在内。 例如、器 件可能能够输出200mA 的电流并保持低于 TJ (max)、但该器件可能还具有必须观察到的最大额定电流或可能损坏的电流。