This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G17:SN74LVC2G17电源电流与输入电压

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/678373/sn74lvc2g17-sn74lvc2g17-supply-current-vs-input-voltage

器件型号:SN74LVC2G17

CMOS 逻辑具有电源电流与输入电压间的关系曲线、该曲线在转换区域中较高、通常 为峰值。 4mA。 尤其是该器件(SN74LVC2G17)是否存在电源电流与输入电压规格? 由于施密特触发器、转换区域更大、因此我认为曲线可能是唯一的。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    您认为曲线会有所不同。 如果输入保持在 Vcc/2附近的话,对于大多数标准 CMOS 器件来说,4mA 实际上是相当低的--我已经看到了一些电流将上升到50+mA。

    SN74LVC2G17的 ICC 与 Vin 曲线现在不可用、但在整个温度/电压范围内、输入非常慢时、我预计会看到高达~10mA 的电流。

    有一个应用手册介绍了施密特触发器、具有 Vin/ICC 曲线、但它并不特定于 LVC 系列。

    www.ti.com/.../scea046.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys、

    感谢您的快速回复。 我认为这应该是数据表规格、但由于 LCV 施密特器件不可能存在特性数据? 在5V 输入的50mW 负载下、这可能是一个问题、应用手册显示峰值为1mA、略高于2mA。 我假设一个扫描为0-3V、另一个扫描为0-5V。 如图1所示运行的器件对于我们的应用来说是可以的、但10+mA 会太大。

    注释中引用的器件包括 LVC 和 C 器件、您知道哪个器件用于生成曲线吗?
    反相缓冲器和一个反相缓冲器是否具有相同的 V-I 曲线?
    您能否提供特征评定数据?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mike、
    由于这不是数据表规格、因此也不是特征评定的一部分。 我可以获取一些样本并为您拉一条曲线、至少为您提供一些要查看的典型数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys、

    谢谢。 请务必提供 SN74LVC2G17的 VI 曲线、这将非常有用。

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的确认--我已经订购了样片,应该能够在本周结束前给您一条曲线。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike、

    很抱歉耽误你的时间。  上周出现了很多事情、今天我才能够进入实验室。

    这是包含1.8V、3.3V 和5V 电源的波形图、其中每个电源都有正向和负向扫描。