This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1T08:ψJ μ S-T、Tj Max、θJ μ C-C

Guru**** 2731945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/697975/sn74aup1t08-j-t-tj-max-j-c

器件型号:SN74AUP1T08

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

 ψJ θJ 标题、我们有两个器件需要确认 Δ T、Tj Max 和 Δ C

我在数据表中找不到此规格、您能提供帮助吗?

器件型号为 SN74AUP1T08DCKR 和 SN74LV1T125DCKR

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、LIN、

    两个器件的 Tj 最大值均为150°C 我目前拥有 SN74LV1T125DCKR 的热性能数据、但我需要请求 SN74AUP1T08DCKR 的热性能数据、这需要1到2周的时间。 我已经为数据输入了请求、我将在收到请求后立即发布。

    目前、SN74LV1T125DCKR 数据如下:
    θJC μ W - 172.6°C/W
    ψJT μ W - 45.9°C/W

    我要将此帖子标记为已解决、但将帖子保留为打开状态、以便不复制请求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lin:

    很抱歉、今天只获得了热数据。

    以下是 SN74AUP1T08DCKR 的数据:
    θJC μ W - 247.1°C/W
    ψJT μ W - 135.6°C/W