This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:如何自动设置推挽或开漏?

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/698938/txs0108e-how-to-set-push-pull-or-open-drain-automatically

器件型号:TXS0108E

尊敬的 TI 专家,

对于 TXS0108E 有一些问题?  您想提供帮助吗?   非常感谢;

如何自动设置推挽或开漏?

?输出电流为-50mA 至50mA,为总电流 μ A 或 PER I/O»e2e.ti.com/.../5153.Doc1.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cris、您好!
    对于(1):
    我不确定您的意思- TXS0108E 没有模式设置。 它与漏极开路和推挽应用都兼容。 请参阅数据表中的功能方框图、详细了解器件的工作原理。

    对于(2):
    持续输出电流是每个输出的最大额定值。 您可能超过此值的唯一时间是一次性触发并且输出短接至 Vcc 或 GND。