This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC132:用于执行 SI 分析的 IBIS 模型

Guru**** 1949050 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC132, SN74AHC02, SN74HC165
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/697582/sn74ahc132-ibis-model-to-perform-si-analysis

器件型号:SN74AHC132
主题中讨论的其他器件: SN74AHC02SN74HC165

大家好、团队、

我的一位客户正在寻找 SN74AHC132 IBIS 模型来执行 SI 分析。 您可以在此处指导吗?

此致、

Mahendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahendra、
    SN74AHC132具有与 SN74AHC02相同的输出特性、SN74AHC02的 IBIS 模型可从 以下网址获得:www.ti.com/.../toolssoftware
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahendra、

     我们需要适用于74HCT123和74HC165的 SPICE 模型(TINA)。

    目前不需要 IBIS 模型。

    相关信息

    Hrushikesh A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hrushikesh、
    恐怕我们目前没有用于 SN74HCT123的模型、也没有用于 Tina 的 SN74HC165的模型。

    无论如何、我建议 SN74HCT123采用原型设计而不是仿真、因为该器件的运行在很大程度上取决于外部元件及其属性、而获取良好数据的唯一方法是直接构建电路并进行测试。