This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:IBIS 模型

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/696406/txb0304-ibis-model

器件型号:TXB0304

您好!

当模拟 TXB0304时、我发现40MHz 信号具有10cm 的串联感应线路负载和1pF 接地电容(即使是串联端接)、行为不合理。

我能否获得帮助以了解问题?

谢谢

激光雷达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lidar、
    您能否显示原理图和仿真输出的图像?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TXB0304_5F00_ibis_5F00_Q.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我附加了一个包含数据的 doc 文件。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Lidar、
    您还了解 MSub1承印物详细信息吗? 我在随附的文档中没有看到它。

    我想看看我是否可以在我自己的仿真器中重现此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TXB0304_5F00_ibis_5F00_Q_5F00_1.docx

    我使用所有信息更新了文档

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、
    我要看一下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lidar、

    它可能与您使用的软件有关。

    我使用了 Hyperlynx 软件并在类似条件下捕获了该波形。 与您的仿真相比、信号完整性要好得多。

    我发现 TXB0304的模型有2个部分。 一个具有单次触发、另一个没有单次触发。

    我们需要将这两个模型结合起来、使其正常工作、如下所示。

    负载为50k 和1pF、传输线路电阻为75Zo 和0.5欧姆。 信号在40MHz 时变为1.8V。

    我有一个示波器快照、用于在1MHz 频率下使用 TXB0304测试1.8至3.3V 转换。 除了可能产生~20pF 总体电容的探头外、没有负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 使用一次性模式确实解决了这个问题。
    我只使用了它(不像您建议的那样同时使用这两个模型、并且它工作正常)
    您能解释一下"一次性"是什么意思吗?
    为什么我必须同时使用这两个模型?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    激光雷达、

    单次触发电路是边沿速率加速电路、用于暂时将信号的上升/下降边沿加速至 Vccx 电平。

    它们在10-20ns 内或者当信号达到 Vccx 电平的大约90%时有效。

    我相信这些模型是单独开发的、其中一个只有 OneShot 行为、另一个没有 OneShot 行为。

    其他一些模型在内部进行了组合。