This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC8T245:最小 VCC

Guru**** 2524250 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/697269/sn74avc8t245-minimum-vcc

器件型号:SN74AVC8T245

您好!

我目前正在使用 SN74AVC8T245、但我注意到它在 VCCx (3.3V)达到0.4/0.5V 时开始运行。 这种情况太快、在某些情况下会导致电源时序问题。

器件开始工作时的最小 VCCx 电压是多少?

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Donald:

    在.4/.5 V VCC 下运行看起来相当低、但这并不意味着它不会发生。 因此、我们在整个数据表中建议 OE 引脚上拉至 VCC、以确保加电或断电期间处于高阻抗状态。 我们将该器件的规格规范为在最低1.2V VCC 下正常运行。