请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN54SLC8T245-SEP 您好!
我想知道 、对于 VCCA = 1.8V 且 VCCA = 3.3V 的情况、当 VCCA = 1.5V 时、从 A 到 B 以及从 B 到 A 的最小和最大传播延迟是否有相关信息。 数据表上仅为两个方向指定了典型值。
此信息对于最坏情况的时序分析很有用。 任何见解都值得赞赏。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想知道 、对于 VCCA = 1.8V 且 VCCA = 3.3V 的情况、当 VCCA = 1.5V 时、从 A 到 B 以及从 B 到 A 的最小和最大传播延迟是否有相关信息。 数据表上仅为两个方向指定了典型值。
此信息对于最坏情况的时序分析很有用。 任何见解都值得赞赏。