This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G17:RθJc μ V、psi JT 参数

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1189958/sn74lvc2g17-r-jc-psi-jt-parameter

器件型号:SN74LVC2G17

大家好、

我想通过 Tj=TC +(RθJc Top x PD)或  Tj=TC +(psi JT x PD)来计算 SN74LVC2G17DCK 的 Tj、但我在数据表中既找不到 RθJc 也找不到 psi JT。

您能帮我们提供信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taichi、

    此常见问题解答是否对您有所帮助?:  

    1. [常见问题解答]器件的最高结温(TJMAX)是多少?

    如果您仍想使用 RthetaJc 和 psi JT 进行计算、我必须为此器件提交热性能请求。 这需要大约2周的时间才能回到我的身边。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、艾

    感谢您的回复和信息。

    根据本常见问题解答、据我了解、需要根据 Tj 推定来衡量 Ta。
    如果 Ta 测量点完全已知、我将使用 Ta、RthetaJa 和 PD 计算 Tj。

    但我认为很难在该器件周围测量 Ta、因为测量点不清楚。

    因此、我打算将热电偶连接到封装顶部并测量 TC。
    在本例中、我假设需要 RthetaJc 或 psi JT。

    此致、

    太一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我实际上能够根据以前完成的请求获得这些值。  

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值) 217.3.
    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值) 152.7
    Result - Theta JB (标准数据表值) 61.6.
    结果- psi JT (标准数据表值) 43.7.
    结果- psi JB (标准数据表值) 61.3.
    Result - Theta JC、底部(标准数据表值) 不适用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    感谢您提供信息。
    这很有帮助。

    此致、

    太一