This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:TXB0108PWR 是高容性负载(超过70pF)的替代产品

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, TXU0104, SN74LV541AT, SN74LV244AT, SN74AHCT244
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1193127/txb0108-txb0108pwr-alternative-for-high-capacitive-load-over-70pf

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件: TXU0104SN74AHCT541SN74LV541ATSN74LV244ATSN74AHCT244

你好

我目前正在使用该电平转换器将3.3V (输入)转换为5V (输出)。 但是、由于容性负载高于数据表中提到的值、我们在输出行为方面遇到问题

我复制了数据表中的输出负载注意事项部分。

"O.S.电路的设计可保持大约10ns 的导通时间。 可驱动的集总负载的最大电容也直接取决于单次触发持续时间。 非常重的容性负载

在信号被完全驱动至正电源轨之前、他会一次性超时。"

我可以从下面的示波器中观察到、  

如您所见、输出无法达到5V 电压轨。

我们不打算更改负载。 您能否提出支持以下功能的另一种电平转换器类型:

1.3.3V (MCU 输入、充当主器件)至5V (输出负载、充当从器件)
2.我们只需要单向电平转换器,不需要双向电平转换器。
3.电平转换器的输出连接到类似 SPI 的协议,但仅使用 CLK 和 MOSI 引脚, 频率为2MHz
由于 负载的上升时间较长、我们可以在 KHz 范围内降低通信频率
5、尽可能使用与 TXB0108相同数量的电路(8路输入与8路输出)。

提前感谢您的回复和支持

`μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于单向信号、请使用 TXU0104等单向转换器。

    对于3.3V 至5V 的转换、您还可以使用具有 TTL 兼容输入的缓冲器、例如 SN74AHCT244/SN74LV244AT/SN74AHCT5441/SN74LV541AT。