请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/934566/sn74lvc2g17-q1-sc70-package-layout
器件型号:SN74LVC2G17-Q1大家好、
根据数据表,封装为2.2mm×1.3mm,而不是1.9mm×1.33。 您能告诉我这种差异是否很重要?
12424.402-12349.598=74.804mil=1.9mm
578.598-527.402=51.196mil=1.3mm
此致、
罗伊