This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC245A:SN74LVC245APW 可以输入的最高频率是多少?

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/933399/sn74lvc245a-what-s-the-highest-frequency-could-be-input-to-sn74lvc245apw

器件型号:SN74LVC245A

你(们)好

客户对 SN74LVC245APW 可输入的最高频率有疑问?

我的客户计划将 SN74LVC245APW 用于以下电路。

来自外部接口连接器的方波将首先输入到线路接收器(AM26LS32ACPWR)的 A、B 引脚、

然后从 线路接收器的 Y 引脚(AM26LS32ACPWR)输出到 SN74LVC245APW 的输入(B 引脚)、  

最后、 SN74LVC245APW 引脚的信号输出 将输入 FPGA 进行控制。  

  线路接收器(AM26LS32ACPWR) A、B 引脚的方波输入将具有相同的频率、但 A、B 引脚之间具有1/4周期间隔。  

目前、该电路预计具有136kHz 方波输入、但最终它将有机会输入超过512kHz 的信号。  

SN74LVC245APW 将由3.3V 驱动、DIR 引脚和 OE 引脚固定为 GND。 (总线信号方向从 B 固定为 A)

参考数据表后、有一句话说 "所有输入脉冲由具有以下特性的发生器提供:PRR≤10MHz、Zo = 50 Ω。"。

这意味着输入频率可达10MHz 吗?  

如果不是、 SN74LVC245APW 可以输入的最高频率是多少?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10MHz 是特定测试的测试条件。

    LVC 在1.8V 时可处理高达80Mbps 的数据、在2.5V 或3.3V 时可处理175Mbps 的数据、在5V 时可处理200Mbps 的数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的回复。  

    如果有任何应用手册或材料显示此信息、您能提供吗? 谢谢。

    在本例中、bps 是否与 Hz 相同? 如果不是、我如何在彼此之间进行转换?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些数字来自 如何选择小尺寸逻辑器件。

    通常、方波的一个周期由低脉冲和高脉冲组成、即两位。 但在您的情况下、您的信息在一个周期的1/4处进行量化、因此最大频率是位速率的四分之一。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您提供相关信息。  

    如您所述、 "LVC 在1.8V 时可处理高达80Mbps 的数据、在2.5V 或3.3V 时可处理175Mbps 的数据、在5V 时可处理200Mbps 的数据。"

    我认为您的设备中有一种类型、因为我确认了材料" 如何选择小尺寸逻辑器件"。设备是 MHz、与您的设备不同。  

    但它也帮助我了解 bps 和 Hz 之间的关系。  

    再次感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    速度受输出驱动器限制。 该应用报告列出了触发器的最大输入频率、其中输出开关的开关频率为输入频率的一半。 因此、对于纯缓冲器、最大频率是它的一半。