This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54LVTH245A-SP:查找适用于 SN54LVTH245A-SP 的 JB 热性能信息

Guru**** 2605175 points
Other Parts Discussed in Thread: SN54LVTH245A-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/931538/sn54lvth245a-sp-looking-for-jb-jc-thermal-information-for-sn54lvth245a-sp

器件型号:SN54LVTH245A-SP

您好!

 SN54LVTH245A-SP 的 JB 和 JC 热性能信息未包含在其数据表中。 TI 的某个人能否提供该信息?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以请求为器件开发一个热模型、通常需要1-2周。

    您需要此信息用于哪个软件包?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

     

    我可以获得 CFP (W) 封装吗?

     

    很抱歉耽误你的时间。 必须与工程师确认封装。

     

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我将提交此请求、并应在2020年9月1日之前获得结果。 我将在获得结果后立即发布这些结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值):

    121.3

    Result–Theta JC、TOP (标准数据表值):

    64.4.

    Result - Theta JB (标准数据表值):

    109.9.

    结果- psi JT (标准数据表值):

    46.2.

    结果- psi JB (标准数据表值):

    99.9.

    Result - Theta JC、底部(标准数据表值):

    7.8.