This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54LVTH245A-SP:W (R-GDFP-F20)原理图问题

Guru**** 2605175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/932774/sn54lvth245a-sp-schematic-question-for-w-r-gdfp-f20-schematic

器件型号:SN54LVTH245A-SP

您好!

如何读取 R-GDFP-F20的机械数据原理图。 每次测量都有两个测量值、上下测量值。 我要使用哪一个?www.ti.com/.../mcfp006d.pdf

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    值以英寸和毫米为单位(括号中为 mm)。

    这些值通常以最大值/最小值的形式给出--对于系统设计,有时每个值都更好地使用。

    例如、如果您正在查看对拾取和放置机器进行编程、则将使用最小高度、因为这是吸力抓取器的"最差情况"。  但是、如果您决定电路板的垂直间隙、则会使用最大高度。