请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/931888/sn74s124-functions-of-the-pins
器件型号:SN74S124大家好、
客户希望了解 SN74S124引脚的功能、因为数据表中的信息非常有限。
此致、
Danilo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/931888/sn74s124-functions-of-the-pins
器件型号:SN74S124大家好、
客户希望了解 SN74S124引脚的功能、因为数据表中的信息非常有限。
此致、
Danilo
你(们)好,Danilo
SN74S124是一款双路电压控制振荡器(VCO)、此振荡器具有针对内部振荡器(与控制电路隔离)的隔离电源和接地。
我从旧逻辑数据手册(https://www.ti.com/lit/ug/scyd013b/scyd013b.pdf)中提取了一些信息
"频率控制"和"范围"引脚接受1V 至5V 的输入。
"Cext"引脚应连接到电容器的任一侧以提供运行的频率范围。 电容器尺寸决定了数据表图1中的基极输出频率。
"频率控制"和"范围"处的输入电压将根据数据表图2中的图形改变基频。
我认为其他的一切都是显而易见的、如果您需要我详细介绍任何内容、请告诉我。