请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXS0206 TI 产品中是否有良好的 SD 卡接口电平转换器器器件来支持以下条件?
用于 SD 卡的-3.3V 和1.8V 电压开关 IC
0.4mm 间距 BGA 产品是不可接受的(对于 QFN 等可以接受)、因为我们的客户无法 安装它。
支持 SD3.0或 UHS-1兼容的 SDR104
-40 ~ 85°C
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI 产品中是否有良好的 SD 卡接口电平转换器器器件来支持以下条件?
用于 SD 卡的-3.3V 和1.8V 电压开关 IC
0.4mm 间距 BGA 产品是不可接受的(对于 QFN 等可以接受)、因为我们的客户无法 安装它。
支持 SD3.0或 UHS-1兼容的 SDR104
-40 ~ 85°C