请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC2T45-EP 您好,
电压转换器是否具有缓冲器/驱动器功能? 如果我想增强信号完整性并同时转换 IO 电压、应该使用哪种器件?
在本例中、这是一个双向信号。 如果我使用电压搜索器、我只需要1个。 但是、如果我使用缓冲器/驱动器、我将使用两个、一个用于 TX、另一个用于 RX。
如果这两个器件的 IOH 和 IOL 参数都存在性能问题? 我的意思是、如果连接线很长、我应该使用较高的连接线?