This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G34:缓冲器电路在针对与门电路实施时会导致意外的压降

Guru**** 1997655 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G34, SN74LVC2G66, TS5A2066
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1197133/sn74lvc2g34-buffer-circuit-is-causing-unexpected-voltage-drop-when-implemented-for-an-and-gate-circuit

器件型号:SN74LVC2G34
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G66TS5A2066

我们 在电路中使用了 SN74LVC2G34双缓冲器门、该门用于驱动和门、该与门控制 为器件供电的稳压器。

 提供给 SN74LVC2G34双缓冲器门的引脚从 MCU 侧被驱动为高电平、以便为稳压器上电。 2条线路的电压为3.3V,但在缓冲器实施之后,这些线路上的电压下降到0.56V,而我们预计它大约为3.3V。

当我们在没有 缓冲器电路的情况下直接连接它时、我们会发现没有问题。

您能否确认导致此下降的原因。

还想知道 SN74LVC2G34双缓冲器门在初始条件下(首次上电期间)的工作情况

 

请找到 所附电路实现图并分享您的反馈。

此致、

Aagneya C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 MCU 断电时、其输出端的钳位二极管会将电压下拉。 (MCU 的绝对最大额定值禁止电压高于 VCC + 0.5V。)

    您必须在电路断电时断开两个 MCU 引脚与电路其余部分的连接。 使用其中一个

    • 由 VCC_3V3_OUT 供电的 SN74LVC2G66/TS5A2066等开关;或
    • 具有由 MCU 电源供电的过压容限输出(Ioff 特性)的缓冲器(第二个 SN74LVC2G34将工作)。