This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G74:需要瞬态 SPICE 模型进行仿真

Guru**** 670150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1199433/sn74lvc1g74-need-transient-spice-model-for-simulation

器件型号:SN74LVC1G74

大家好、

我需要 SN74LVC1G74DCUT 的瞬态 SPICE 模型 进行仿真。 我已经登录了网站、但在任何地方都找不到。 我只能找到行为 SPICE 模型、但我需要瞬态模型。

请帮助我获取 SN74LVC1G74DCUT 的瞬态 SPICE 模型、至少对于类似器件而言是如此。

谢谢、此致、

桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh、

    TI.com 上提供的型号均为器件可用的型号。

    您能告诉我您尝试从器件中了解什么行为吗? 也许我们可以帮助解释一下--这些并不是复杂的设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    我实际上想在 LTSpice 中对电路进行仿真。 因此需要瞬态 PSPICE 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh、

    由于奇异解决方案(即收敛错误)、基于 SPICE 的仿真器通常不支持触发器。 每个仿真器都有自己的解决方案、您可能希望了解线性技术、看看它们是否有解决方案可以在您的设计中放置 D 型触发器。

    如果您对器件的功能有疑问、我可以为您提供帮助。