This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0206A:TXS0206A 是否可用于 SDIO 总线电压转换?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0206A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1216385/txs0206a-can-the-txs0206a-be-used-for-the-sdio-bus-voltage-conversion

器件型号:TXS0206A

尊敬的 TI 支持团队:

我想将 TXS0206A 用于 SDIO 电路、专门用于针对 Wi-Fi 应用在1.8V 和3.3V 之间进行电压转换。

这是可行的吗? 如果需要、我需要在设计方面寻找什么?

此外、SDIO 总线上没有引脚"WP"和"CD"、我可以让它们悬空吗? 或者我是否需要 通过电阻器将它们短接至接地?

谢谢

Jacky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacky:

    是的、此器件支持1.8V 和3.3V SDIO 应用。  

    器件有内部上拉电阻器。 因此、也许不需要外部电阻器、并且您也许具有悬空输入、这是因为内部上拉将确保 I/O 端口永远不会悬空。

    该器件具有单稳态。 因此、确保一次性容性负载< 50pF、同时确保快速输入转换(最大5ns/V);类似于数据表中的建议。

    谢谢、另请参阅数据表的第9.2.2.1和11.1节。

    此致、

    迈克尔.