This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T244:SN74AVC2T244DQE ||原理图回顾

Guru**** 763960 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G34
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1212871/sn74avc2t244-sn74avc2t244dqe-schematics-review

器件型号:SN74AVC2T244
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G34

大家好、

我们在  原理图中使用 SN74AVC2T244DQE 电平转换器部分。  我已在下面附上了原理图、请查看原理图并与我们分享您的宝贵反馈。

谢谢。此致

- Teja.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来不错。

    但您将双通道转换器用作单通道缓冲器。 SN74LVC1G34等器件会更简单。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的宝贵反馈。

    根据您的建议、我们将器件从  SN74AVC2T244DQE 更改为 SN74AVC1T45DCK、这将是一种单通道转换器。  

    请查看下面随附的图片以获取最新更新的原理图、并请告诉我反馈。

    谢谢。此致

    - Teja.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来不错。 两个 VCC 引脚彼此短接、因此您可以使用单个去耦电容器摆脱该问题。

    您仍在使用一个电平转换器、在这种情况下简单的缓冲器就已足够、但您可以自行选择将什么放入您的 BOM 中。