请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LV244A 大家好、
我的客户正在使用 SN74LV244APWR 和 SN74LV06APWR 、并已确认 VI 下冲超过了 AMR (-0.5V)
它是同一个客户、具有以下2个线程。
下面分别是测得的波形:
SN74LV244APWR
最小值:-1.18V (持续2.00ns 超过-0.5V)

SN74LV06APWR
最小值:-0.58V (0.32ns 时超过-0.5V)

客户已经知道数据表中显示:
'如果遵守输入和输出电流额定值、则可能会超过输入和输出负电压额定值。'
但是、客户很难测量电流并检查电流是否低于额定值。

他们还检查了 SN74LV244APWR 的 IBIS 模型、并确认电流为 I_MIN=-103.74mA

由于输入钳位电流的 AMR 最大值为-20mA、
-103.74A<-20mA。 因此、电流似乎也超出了额定值。
[问题]
- 您是否认为这两个器件不接受该下冲?
- 可接受下冲/过冲是否有任何标准值、例如"当脉冲宽度低于 xxns 时、超过 xxV 时被接受"
此致、
大桥