This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV74A:是否有下一代尺寸更好的 SN74LV74A?

Guru**** 1189920 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV74A, SN74HCS74
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1208807/sn74lv74a-is-there-next-gen-of-sn74lv74a-which-has-better-size

器件型号:SN74LV74A
主题中讨论的其他器件: SN74HCS74

你(们)好

客户现在正在使用 SN74LV74APWR、 是否有下一代 SN74LV74A 具有更好的尺寸和相同的功能? 还关心功耗

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    我推荐采用 BQA 封装的 SN74HCS74。 如果您还有其他问题、敬请告知。