This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1T34:当 VCCA 低于3.0V 时、输入转换上升或下降速率的规格是什么?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1T34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1203119/sn74aup1t34-what-is-the-input-transition-rise-or-fall-rate-specification-when-vcca-less-than-3-0v

器件型号:SN74AUP1T34

SN74AUP1T34将输入转换上升或下降速率规定为 VCCA=3.0V 至3.6V、VCCB=0.9V 至3.6V、但是当 VCCA 小于3.0V 时该如何规定?

我们正在考虑使用 VCCA=1V 和 VCCB=3.3V、并想知道在这种情况下输入转换上升或下降速率的规格。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个复制/粘贴错误;Δt μ V/Δv 值适用于所有电源电压。