https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1230835/sn74axc4t774-sn74axc4t774
器件型号:SN74AXC4T774您好!
我正在使用 SN74AXC4T774BQBR、它将 Raspberry Pie (RSBP)侧的3.3V 信号转换为 FPGA 侧的1.8V 信号。
在2个不同的板上、该器件会因特定信号而停止工作。
VCCB 为3.3V; VCCA 为1.8V;Dir1..4 = GND;OE =通过10K 电阻器的 GND
一个信号通过3.3V 10K 上拉电阻连接到引脚14 (B1)-它从 RSBP 侧悬空。
我将得到"0"、而不是在引脚3 (A1)处获得1.8V 的电压
我已经测量了该引脚与 GND 之间的电阻、结果为150欧姆。 我已经测量了此信号与3.3V 之间的电阻、结果是900欧姆、而不是10K (上拉电阻)。
在移除上拉电阻后、我测得1K。
显然、某种东西损坏了 B1的缓冲器、虽然没有通过任何信号驱动、实际上是悬空的、但电位是"0"、因此 A1也有"0"。
移除此器件或通过 OE=3.3V 禁用此器件均可解决问题、现在引脚 A1通过1.8V 上拉电阻获得"1"。
我不认为引脚 B1会高于绝对最大额定值(4.2V)、因为它是由 RSBP (3.3V)驱动的。此外、B3、B4等其他信号连接相同、但未发生故障