This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T774:SN74AXC4T774

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1230835/sn74axc4t774-sn74axc4t774

器件型号:SN74AXC4T774

您好!

我正在使用 SN74AXC4T774BQBR、它将 Raspberry Pie (RSBP)侧的3.3V 信号转换为 FPGA 侧的1.8V 信号。

在2个不同的板上、该器件会因特定信号而停止工作。

VCCB 为3.3V; VCCA 为1.8V;Dir1..4 = GND;OE =通过10K 电阻器的 GND

一个信号通过3.3V 10K 上拉电阻连接到引脚14 (B1)-它从 RSBP 侧悬空。  

我将得到"0"、而不是在引脚3 (A1)处获得1.8V 的电压

我已经测量了该引脚与 GND 之间的电阻、结果为150欧姆。 我已经测量了此信号与3.3V 之间的电阻、结果是900欧姆、而不是10K (上拉电阻)。

在移除上拉电阻后、我测得1K。

显然、某种东西损坏了 B1的缓冲器、虽然没有通过任何信号驱动、实际上是悬空的、但电位是"0"、因此 A1也有"0"。

移除此器件或通过 OE=3.3V 禁用此器件均可解决问题、现在引脚 A1通过1.8V 上拉电阻获得"1"。

我不认为引脚 B1会高于绝对最大额定值(4.2V)、因为它是由 RSBP (3.3V)驱动的。此外、B3、B4等其他信号连接相同、但未发生故障

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeev:

    感谢您的联系。 我们目前正在研究这一问题,并将尽快作出答复。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeev:

    通过查看原理图和查看您的注释、我看不到会迫使 B1 →A1停止工作的设置问题。 最有可能发生的情况是输入 B1处发生了电压瞬变。 我们注意到、只要输入低于3.6V 的绝对最大输入电压、就可以高于电源电压。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    我将尝试看看能否捕捉到这样的尖峰。

    如果 RSBP 在外部连接并驱动信号、但我的电路板和 VCCB 已断电、这会有任何问题吗?

    根据 DS:

    8.3.4 VCC 隔离
    当任一电源<100mV 时、该器件的输入和输出进入高阻抗状态。

    谢谢。

    Zeev.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeev:

    当 VCCB 关闭时、向输入提供信号应该不会出现任何问题(除非高于绝对最大额定值)。 如果在一个电源关闭时提供输入信号、则 AXC4T774具有 Ioff Vcc 隔离功能。

    此致、

    Josh