请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN54HC109-SP 您好!
当该器件的电源电压为3.3伏时、SN54HC109-SP 双路 J-K 触发器不会为此器件指定最大时钟频率。 数据表中的最大时钟频率为2.0伏和4.5伏。
最大保证时钟频率是多少(尽管如果您具有50pF 或15pF 负载的数据、那我的负载大约为10pF)。
此致、
Kenneth Aquino.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
当该器件的电源电压为3.3伏时、SN54HC109-SP 双路 J-K 触发器不会为此器件指定最大时钟频率。 数据表中的最大时钟频率为2.0伏和4.5伏。
最大保证时钟频率是多少(尽管如果您具有50pF 或15pF 负载的数据、那我的负载大约为10pF)。
此致、
Kenneth Aquino.
您好、Kenneth:
没有给出 Vcc = 3.3V 时的确切最大时钟频率。 根据以下常见问题解答、估算它为13MHz: [FAQ]若要估算数据表中给定规格值之间的规格值、最好使用哪种方法?