This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08:输入信号的上升沿较慢、导致输出信号抖动

Guru**** 1510070 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G08, SN74AHC1G08
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1235769/sn74lvc1g08-the-rising-edge-of-the-input-signal-is-slow-causing-the-output-signal-to-jitter

器件型号:SN74LVC1G08
主题中讨论的其他器件: SN74AHC1G08

大家好、

测量器件的输出引脚、发现当输入信号正常时、输出信号会剧烈抖动。  该故障排除发现、缓冲器的输入引脚、引脚3的上升沿相对较慢。 引脚3的上升时间约为2.6ms。  

我想问、SN74LVC1G08的输入信号的上升时间限制是多少? 也就是说、信号上升时间比不产生类似于信号抖动的现象短多少 ms?

原理图:

输出信号的测试波形:

谢谢。

GUSD.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    通常、CMOS 输入转换时间需要快于您遇到的速度。 对于 SN74LVC1G08、Vcc = 3.3V 的给定转换率为10ns/V 如果输入较慢、  最好使用具有施密特触发输入的器件、例如 SN74AHC1G08。   如需 更多信息、请查看此有关该主题的应用报告。